This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:50mA LED 驱动器

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242, TPS92612, TLC6C5712-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798058/tl4242-50ma-led-driver

器件型号:TL4242
主题中讨论的其他器件: TPS92612TLC6C5712-Q1

你(们)好,先生  

我有一个50mA LED 驱动器(单通道)要求(9~16V 输入电压至5V 输出电压)

但需要使用电压来控制输出电流(模拟调光)

我是否知道 TI 有可用于此应用的解决方案?

我看到 TPS92612和 TL4242仅具有 PWM 调光功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已指派适当的工程师来了解这一点。
    由於公众假期,当局可能会延迟作出回应。
    感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有此类具有模拟调光功能的器件。

    我们拥有具有8位 DAC 的 TLC6C5712-Q1 12通道器件、用于通过 SPI 接口调节输出电流。 但它是12通道部件、输出电压仅为7V。 我认为这对您的应用没有帮助。