请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL4242 主题中讨论的其他器件: TPS92612、 TLC6C5712-Q1
你(们)好,先生
我有一个50mA LED 驱动器(单通道)要求(9~16V 输入电压至5V 输出电压)
但需要使用电压来控制输出电流(模拟调光)
我是否知道 TI 有可用于此应用的解决方案?
我看到 TPS92612和 TL4242仅具有 PWM 调光功能
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我有一个50mA LED 驱动器(单通道)要求(9~16V 输入电压至5V 输出电压)
但需要使用电压来控制输出电流(模拟调光)
我是否知道 TI 有可用于此应用的解决方案?
我看到 TPS92612和 TL4242仅具有 PWM 调光功能