This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于无前端 PFC 的交流/直流转换器的推荐拓扑。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC2897A, UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843257/recommended-topology-for-ac-dc-converter-with-no-front-end-pfc

主题中讨论的其他器件:UCC256403UCC2897AUCC28C44

您好!

我需要使用工业工具进行交流/直流电源设计。 它将是完整的模拟电源。   

附加的是电源必须支持的负载分布。  

要求:

1.设计紧凑,没有风扇或通风。  产生的热量只能分布在内部  

2.由于尺寸限制、无前端 PFC。  

3.205 VAC - 265 VAC (50Hz +/- 3Hz)输入范围。   

如果观察到负载分布、它不是恒定功率输出、但它需要峰值功率、并且所需的功率水平会每次变化。  

我曾经使用过半桥 LLC 拓扑(由于降低了开关损耗)、但功率水平的这种恒定变化会持续改变开关频率、可能无法实现良好的效率。 (需要更多信息)  

负载将是电机、因此我不想使用同步整流、并且需要努力实现紧凑且具有成本效益的设计、因此我也不打算使用 PSFB。 (更多的半导体、额外的电感器、昂贵的控制器 IC)

尽管考虑到以上所有要点、我首先要使用2开关正向转换器、因为它需要最少的硬件来实现、但我也不确定 LLC。  

需要有关拓扑的建议/意见、以便在驱动此类负载的同时提高效率。     

 

谢谢