This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:UC2845A 结可承受的温度是多少?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845A, UC2843A, UC1844A, UC3844A, UC1845A, UC3845A, UC3842A, UC2842A, UC1842A, UC2844A, UC3843A, UC1843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799015/uc2845a-how-much-temperature-can-uc2845a-junction-be-withstanded

器件型号:UC2845A
主题中讨论的其他器件: UC2843AUC1844AUC3844AUC1845AUC3845AUC3842AUC2842AUC1842AUC2844AUC3843AUC1843A

大家好、团队成员。

您能告诉我 UC2845A 结可以承受多大的温度吗?

℃表中提到的"结温 Tj"显示为-55 ~150 ̊ C。

此信息是否包括 UC1842A、UC1843A、UC1844A、UC1845A UC2842A、UC2843A、 UC2844A、UC2845A UC3842A、UC3843A、UC3844A、UC3845A?

此数据表可能包含多个器件、因此我想确认它。

请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaharu、

    这是 UCx84xA 的整个产品系列、所有器件都是相互衍生的、如果没有其他说明、它们将具有相同的规格。 ℃可以确认 UC2845A 的 Tj 为-55 ~150 μ s。

    此致、
    Teng