This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:传导发射测试失败

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799073/lmr14050-conducted-emission-test-fail

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件: TPS65263

你好

我在我的设计中使用 LMR14050SDDAR 开关稳压器从28V 输入获取5V 输出。 我已将开关频率设置为800kHz。 传导发射测试失败。 在800kHz 及其谐波下获得高纹波。 请告诉我如何减少这种情况、以便测试通过。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    请使用 TI 网站上的 WenBench 来设计您的应用电路、然后参考 Apllication Note:SNVA810 用于带 LMR14050和 TPS65263的汽车数字驾驶舱的低传导 EMI 电源解决方案来正确设计输入 EMI 滤波器