This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562231:隔离式 DCDC

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798757/tps562231-isolated-dcdc

器件型号:TPS562231

尊敬的团队:

什么是具有隔离功能的12V 输入至3.3V/2A 的合适解决方案?

只有反激式才能在此处提供隔离? 或者我们在这里有更简单的解决方案?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    反激是实现隔离的简单而简单的解决方案。