This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248中的数据闪存和程序闪存

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798873/ucd9248-data-flash-and-program-flash-in-ucd9248

器件型号:UCD9248

我的以下理解是否正确?

UCD9248中存在数据闪存和程序闪存。 用户可以将固件下载到数据闪存、但不能下载到编程闪存。  用户固件仅由数据组成。 该程序由 TI 下载、无法修改。 校验和用于在加电时启动程序。 如果校验和正确、UCD9248运行程序。 如果不是、  UCD9248等待一个命令来执行程序。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCD9248中存在数据闪存和程序闪存。 用户可以将固件下载到数据闪存、但不能下载到编程闪存。 用户固件仅由数据组成。
    问:是的。

    该程序由 TI 下载、无法修改。 校验和用于在加电时启动程序。 如果校验和正确、UCD9248运行程序。 如果不是、UCD9248等待一个命令来执行程序。
    问:您提到什么计划、TI Fusion?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "这个程序"是指程序闪存中的内容、而不是融合软件。
    谢谢你。