This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118输出问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837835/lm25118-lm25118-output-issue

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5118

你(们)好

感谢你的帮助

我的客户询问一些技术问题,他们使用 LM25118将26V 转换为28V。

首先,它们断开输出 MOSFET 并希望测试 HO/LO 驱动波,然后发现 HO/LO 引脚上没有输出。 我告诉他们 测试 VCC 引脚,发现 VCC 为3.5V,我认为设备 处于 UVLO 状态,我告诉他们用12V 连接 VCCX。 然后 Vcc 变为12V。 然后,它们可以测试 HO/LO 输出波。 但在它们对 MOSFET 进行电站化之后,Vout 变为2.8V,FB 引脚电压不是1.2V,接近0V。 这是原理图。

你有什么想法吗?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广炎、

    感谢您提出问题。

    在初始测试期间、输入电压是多少?

    此外、查看原理图、CSG 引脚和 AGND 引脚似乎未接地。 这些引脚应接地。 请查看 LM5118 EVM 布局以正确连接这些引脚。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢你的答复
    实际上,CSG 和 AGND 已连接到地面。 输入电压为20V
    谢谢、
    Leon.Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广扬

    您能不能测量 UVLO 电压和 EN 电压。 此外、请随时直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett  

    EN 通过1M 电阻连接到 Vin,UVLO 电压为2V  

    我们的团队是在线技术支持团队,我们没有个人电子邮件,您能否提供您的电子邮件地址,我会给我的客户,但我知道,他们的英语有点困难。  

    这就是我为他们发布 E2E 的原因。

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett  

    很抱歉、有些信息需要更新。

    现在它们让 VCCX 浮动,VCC 输出3.4V,内部 LDO 应为7V,对吧?

    此外,他们还发现 UVLO 电压接近0V,尽管他们使用30K 连接到 Vin,30K 连接到 GND。 这很奇怪。

    我已经告诉过要将12V 连接到 VCCX,他们现在正在测试,他们可能会在后面的帖子中更新测试结果。

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    负责该部件的工程师将在第14周之前不上班、因此请等待他的回复。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    感谢您的更新。

    UVLO 引脚上的确切电压是多少? 我想了解 LM25118是处于关断模式还是待机模式。 如果 LM254118处于待机模式、如果 VIN 引脚电压大于7V、则 VCC 电压应为7V。  

    谢谢、

    Garrett