This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:使用 UCD9248时出现软件问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798870/ucd9248-software-problem-on-using-ucd9248

器件型号:UCD9248

因为我无法使用 UCD9248来生成正确的编程电源。 我详细编写了我的设计并下载了操作。 希望您能帮助解决问题。 谢谢你。

1.      简化离线设计

在下图中、红色 R 图标太难消除、可能是不可能的。 如果我对设置进行一些更改。 我应该按"写入硬件"按钮(尽管我没有通过 TI USB 接口适配器将硬件连接到 PC)、否则"保存"按钮实际上不会保存对项目文件(.tifsp)的更改。

将显示更多 R 图标。 即使我通过设置其值来删除某些错误、例如过流故障限制、在保存并重新打开项目后、它仍然未设置、R 图标仍然保留。

下图中的这些设置与上图中的设置之间的关系是什么? 它们是否冗余?

应用了这些设置。

完成这些设置后、我将文件另存为 temp.tifsp。 它的 zip 文件随附在此处、请将其解压缩、因为我无法上传.tifsp 文件。

e2e.ti.com/.../temp.zip

2.      我擦除 UCD9248的数据闪存,使之与出厂时一样。

 3.      使用.tifsp 文件下载固件。

我在在线模式下打开 Fusion Digital Power Designer。 GUI 告诉我将默认固件下载到器件。 我关注。

默认固件已下载。

我通过导入系统文件下载固件

导入系统文件时出错。

我发现许多参数都已正确下载。 但我不知道哪个参数未下载。 我认为至少应该有一个、因为导入过程中会发生错误。

可能不需要下载模块信息。

 4.     4. 监测

我认为、在执行上述步骤后、我应该看到输出电压、但我无法看到。 我还通过示波器进行了验证。 在下图中、按钮打开是否意味着启用 PWM 脉冲?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在以下链接中尝试最新版本的 Fusion 吗?

    software-dl.ti.com/.../TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.1.17.exe


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我会根据您的建议升级 GUI 软件。

    有时、在监测选项卡中、我会看到一个故障名称 CLF。 什么是 CLF?

    在我上传的 temp.tisfp 的修改版本中。 我将输出设置为0.5V。 当我打开"monitoring (监控)"选项卡中的 PWM 时、输出将非常快地达到过压阈值。 当我设置过压响应时、会立即关闭。  监测图显示了火花。 如果 我将过压响应设置为继续、则输出为恒定1.25V。 即使我将输出设为0.8V、实际输出仍为1.25V。