This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式 SMPS 问题

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798499/flyback-smps-issue

器件型号:LM5021-2

您好!

我使用开关 IC LM5021-2开发了额定电压为12V、0.5V 的反激式 SMPS。 但输出电压不会出现。

在反激式中、我们是否可以将输出电压用作 LM5021的偏置电源而不是开口式偏置绕组?

请帮助解决此问题

此致、

Gajanane2e.ti.com/.../WBDesign7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gajanan、您好、

    如果我们使用输出电压、它无法实现初级侧和次级侧之间的隔离。

    您可以尝试按如下所示找到没有输出电压的原因。
    首先、您需要观察输出引脚以确认 LM5021是不工作还是进入保护模式。
    如果不起作用、则确保 VIN 引脚上的启动电压超过20V、因为 VCC 稳压器使能阈值通常为20V。 然后、确保 VIin 引脚电压在启动后超过8V、这是由偏置绕组产生的。
    如果它在输出引脚上有输出信号、则可能会进入保护模式、然后确定激活了哪种保护、例如 CS 引脚过流保护(CS 引脚电压超过500mV)。
    最后、我发现 Rled 为2.94Kohn、您可以尝试将此电阻器减小到1.3Kohm。
    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gajanan、您好、

    下面是我们的专家。

    我注意到原理图“WBDesign7.pdf”显示 AUX 二极管为40V 肖特基二极管。
    然而,在264Vrms 输入下,T1匝数比将施加375Vpk*12/58 = 78V +~15V BIAS =~93V。
    我怀疑该二极管在任何高于大约102Vrms 的输入电压下都无法正常工作。
    这可能是电路无法启动的原因。
    我不知道 Webench 程序为什么会为此组件推荐40V 肖特基二极管。 可能是设计算法中的错误。

    因此、我建议使用最大 RMS 电压为120V 或更大的 AUX 二极管。

    此致、
    Teng