This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:容差

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799007/lm2734-tolerance

器件型号:LM2734

尊敬的 TI 团队:

对于 LM2734 VFB 电压、如您所见、如果 Tj 介于-40°C 至125°C 之间、则 VFB 基准为0.784V 至0.816V。  我认为该容差(0.784V ~0.816V)包括初始容差和 温度变化。

例如,对于特定部件,如果在 Tj=25°C 时 VFB 为0.801V,如果 Tj=-40°C 和 Tj=125°C,VFB 会是什么?   我们能否参阅表2中显示的 VFB 温度变化图表?  

表2 显示、如果 VFB 温度从-40°C 变为125°C、VFB 变化仅为4mV (0.802-0.798V=4mV)?

我们提出这个问题的原因是 、初始容差(通常为25摄氏度)通常可以通过校准来消除、但对于温度变化、不能校准。 因此、我们需要知道温度变化引起的容差。

 

表1 LM2734容差

表.2 VFB 变化与温度间的关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li、

    这也是我读取它的方式。 大多数变化都是部件间的、而单个器件的温度变化如图5所示。