主题中讨论的其他器件: TPS65218D0、 AM3352
您好!
我想知道我是否可以禁用电压稳压器 ldo1。  我之所以要这样做、是为了检查我的外部 RTC 电源电路是否正常工作。 
我看到 RTC 电源来自 TPS65217上的 LDO1。 此外,我怀疑如果我禁用 LDO1,那么整个板可能会掉电,对吗? 
仅供参考、我使用的是具有两个 PMIC 的定制板、 
初级 PMIC 处理电压调节、并为连接到 AM335x 的次级 PMIC (TPS65217)提供稳定的5V 电压。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道我是否可以禁用电压稳压器 ldo1。  我之所以要这样做、是为了检查我的外部 RTC 电源电路是否正常工作。 
我看到 RTC 电源来自 TPS65217上的 LDO1。 此外,我怀疑如果我禁用 LDO1,那么整个板可能会掉电,对吗? 
仅供参考、我使用的是具有两个 PMIC 的定制板、 
初级 PMIC 处理电压调节、并为连接到 AM335x 的次级 PMIC (TPS65217)提供稳定的5V 电压。 
摩西,
目前、您的问题是 Linux 是否可以禁用 LDO1、因此我将把此问题重新分配给 Sitara 处理器团队。
从 TPS65217的角度来看、您可以随时通过 I2C 禁用任何电源轨。 对整个系统的影响取决于处理器以及在所有其他电源轨仍处于活动状态时如何处理 RTC 电源轨断电。
如果您未使用集成在 TPS65217器件中的电池充电器或 WLED 驱动器、我还建议您在设计中考虑使用 TPS65218D0器件、该器件具有单独的专用直流/直流轨、用于为 AM335x 和 AM43x 处理器的 RTC 域供电。
感谢 Brian 的快速回复、
[引用用户="Brian Berner"] 
目前、您的问题是 Linux 是否可以禁用 LDO1、因此我将把此问题重新分配给 Sitara 处理器团队。 
[/报价] 
好的、当然可以。
[引用用户="Brian Berner"] 
如果您未使用 集成在 TPS65217 器件中的电池充电器或 WLED 驱动器、我还建议您在  设计中考虑使用 TPS65218D0器件、该器件具有单独的专用直流/直流轨、用于为 AM335x 和 AM43x 处理器的 RTC 域供电。[/报价] 
嗯、我们确实使用 TPS65217的 WLED 驱动器。
你好、Moses、
免责声明
请参阅该帖子中对我上一帖子的更正。
我们既不支持也不支持测试用例、其中 VDDS_RTC 是唯一断电的电源。 如果 VDDS_RTC 断电、AM335x 可能(也可能不会)损坏。
我不清楚您的整体设计。 我的其余回答假设您已确保即使 TPS65217 LDO1关闭、也会继续提供 VDDS_RTC。
如何从 Linux 更改 PMIC 输出
首先、请注意、Linux 操作系统不建议手动禁用 PMIC 输出、因为禁用不同的电源可能会损坏处理器。
因此、Linux 电源驱动程序不提供用户空间在运行时关闭 TPS65217 LDO1的方法。 如果您希望使用 Linux 驱动程序关闭 LDO1、则需要编写自己的上层驱动程序以获取 TPS65217下层驱动程序中定义的 LDO1稳压器。 然后、您的上层驱动器可以关闭稳压器。
另一种选择是简单地使用 i2c 命令关闭 LDO1。 如果您有兴趣使用 i2c 寄存器写入、我会将该线程重新分配给 Brian 以帮助解决该问题。
此致、
Nick
您好、Nick、
在这种情况下、我想知道在 PMIC (TPS65217)为 VDDS_RTC 提供 LDO1以及通过电压稳压器为 VDDS_RTC 提供来自 Cincell 的1.8V 稳定电压方面是否存在任何问题。
LDO1 -> VDDS_RTC <- V_1.8_reguled_FIT_CoinCell
在本例中、在断电序列结束时 PMIC (TPS65217)完全关闭、因此、要使用 AM3352的 RTC 模块、我们从 Cincell 提供1.8V 电压、这样只要 Cincell 存在、RTC 模块就不会耗电。
你好、摩西、
我是否可以假设您使用 TPS65217版本 C 或 D 版本的 PMIC 来实现 DDR3/DDR3L? 如果您可以参阅 我们的适用于 AM335x 的 TPS65217 PMIC 用户指南中的图5、建议将 LDO1与 VDDS_RTC 和 VDDS 相连。
这是否与您的原理图相匹配? 如果是这样、则会产生两种后果:
我的建议是以下两点之一:
纽扣电池上使用的稳压器的静态电流很重要、否则会自行放电。