This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:电池充电器 IC

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798729/bq24070-battery-charger-ic

器件型号:BQ24070

 

 

 下面是4G 调制解调器的设计  

1) 1)如果我们提供5V 输入电压、我们可以获得最大4.2V 的输出电压、并且它不应超过此电压电平。 plz 确认也请参考规格和图。  

 2) 2)什么是 4.4V 至4.5V 之间的 O/P 电压调节电压范围。  

3) 3)如果电池未连接,我们可以获得 O/P 电压吗?   如果我们连接33uF /47uF 的电池,如果没有电池,这种情况是否可能会得到 O/P??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该器件的输出电压通过5V 输入调节至4.4V。
    2.当输入电压介于4.4V 和4.5V 之间时,输出将取决于系统负载。 输出电压将为 VIN 减去输入 FET 上的压降、此时输入 FET 的 RDSON ~300mohms。
    3.如果未连接电池,输出电压将为4.4V。