This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:TPS717在过流期间输出电压升高

Guru**** 2516990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797769/tps717-tps717-output-voltage-raise-up-during-over-current

器件型号:TPS717

我们测试 TPS717输入电压为5V、输出为1.8V。 与系统负载一样、输出负载瞬态为0A 至400mA。 我们发现输出电压在过流期间升高。 正如我知道的、电压应该下降。 我是否可以知道电压上升的原因?

 

也是如此。 我知道 TPS717的最大电流为150mA。 我是否知道 TPS717可以在短时间脉冲期间支持过流?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您提供示波器截图。 为了了解您系统中的问题、下面是我的评论、我还有一些问题需要您的帮助。

    LDO 上的功率可通过(5V - 1.2V) x 0.4 = 1.52W 来估算。 该器件的 DRV 封装在这三种器件中具有最佳的热性能。 DRV 上的估计温升可能为108C (使用 RJA x 电源)、与环境温度25°C 相同。 导通后、它可能会很快超过建议的125C 结温。

    2.我知道您有脉冲负载、并且器件可以在短时间内输出高于150mA 的电流、但该器件的内部电流限制典型规格为325mA。 一旦器件的电流限制电路开始工作、电流可能被钳制在325mA 左右、您的输出将下降。

    3.您是否使用有源负载在 LDO 的输出端施加400mA 电流? 正如您说过的、当电流实际通过 LDO 的输出端到达负载时、输出端的电压应该会下降。 您能否分享有关如何应用负载以及您使用的负载类型的更多详细信息?  

    4.为了查看您的应用是否存在任何其他问题、您是否也会与 TPS717共享完整的原理图?

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的帮助。

    该负载来自系统、即 WiFi 模块。 正如您提到的、电流限制下的 Vout = 0.9xVout。 输出电压应下降。 我是否可以知道输出电压在过流期间上升的原因?

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您是否会提供原理图? 如果原理图包含您不希望在公共论坛上发布的信息、请将我添加为论坛上的朋友、并向我发送私人消息。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我已在您的内部电子邮件中发送原理图。 请提出您的建议。 谢谢。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随着通过电子邮件继续进行通信、我将关闭该帖子。