This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:计算 OC 保护后的复位时间

Guru**** 2545600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842196/tps40210-calculation-of-reset-time-after-oc-protection

器件型号:TPS40210

尊敬的先生/女士:

我想知道如何计算触发 OC 后的休息时间。

根据数据表、我可以使用公式(4)~(6)进行计算吗?

因为计算值不符合测量值。

请提供一些建议。 非常感谢。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jammy、

    感谢您考虑使用 TPS40210。  复位时间由 SS 电容器控制。  请参阅数据表公式(4)至(6)。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的快速回复。

    我选择1uF 作为 SS 电容器、并考虑公式中其他参数的容差。

     我得到复位时间大约为3秒。 测量值是否应等于或大于该值?

    复位时间是否与 输入电压和寄生电容等其他参数相关? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些公式只是为您提供一个典型值、实际测量值可能略高于或低于计算结果。 请通过测试进行验证。  基本而言、输入电压在正常运行期间不会影响该时序。  但是、如果您具有可降低 VBP 的低输入电压、则可以缩短时间。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    计算值约为3秒、但测量值约为8秒。 没关系吗?

    另一个问题是 OC 保护。 如果触发 OC、栅极信号是否会在重启时间后驱动 MOSFET?

    我测量了超过150mV 的 ISNS 引脚、但 IC 仍然提供几次栅极信号。 它的运行是否正确、为什么?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为测量 的8s 会受到电容器泄漏电流的影响、这会降低有效 SS 电流并导致比计算的更长的时间。  在这种情况下、您应该减小电容器值。  通常、较大的电容器具有较大的泄漏电流。   

    谢谢、

    Youhao