This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050A-Q1:我的客户希望寻找一种低成本参考解决方案、如 REF5050。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798869/ref5050a-q1-my-customer-want-to-look-for-a-low-cost-reference-solution-as-ref5050

器件型号:REF5050A-Q1
主题中讨论的其他器件:REF5050REF34-Q1

大家好、

我的客户希望寻找  一种低成本参考解决方案、如 REF5050。

1.5V

 精度为≤0.5%;μ V

≤50ppm、

电流<100uA

5. Q 级

我们找到 了 TL4050B50、 它是否正常? 你有一些问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我建议在此处使用 REF34-Q1、它应满足您的要求以及更多要求。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Abhinav。