This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:建议的替代方案-推理?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798969/tps53319-suggested-alternative---reasoning

器件型号:TPS53319

您好!

我们目前正在考虑使用 TPS53319器件进行设计。 此器件没有任何 EOL 通知、且当前处于活动状态。 但是,我确实看到它建议了替代办法:

推荐的替代器件

  • TPS548A20  - 4.5V 至25V 输入、DCAP3模式、15A 同步降压 SWIFT 转换器

我想知道、如果该部件目前处于活动状态、或者是否可以在任何地方找到这种推理、为什么会推荐替代方案? 我不想在我的设计中使用存在已知问题的器件-但如果是这种情况、我不希望该器件处于活动状态。 因为我以前没有遇到过这个问题、所以我只要求澄清这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯科

    TPS53319没有问题。 几乎每个器件都在产品页面上提供了替代产品的链接。 如果您正在寻找类似但略有不同的产品、它们只是可能的替代方案。 您并不是第一个被措辞混淆的人。