This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714:HO 始终保持低电平、即使没有 UVLO 故障条件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798937/ucc27714-ucc27714-the-ho-stays-low-all-the-time-even-if-there-is-no-uvlo-fault-condition

器件型号:UCC27714

我们是大学学生 、他们正在尝试制造三相逆变器。 我们使用的电路如下:

e2e.ti.com/.../Potencia.pdf

多次尝试后、HO 始终保持低电平、即使没有 UVLO 故障条件也是如此。 LO 输出工作正常。 是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leire、

    感谢您关注 UCC27714半桥驱动器。 我查看了您所连接的原理图、并看到自举电容器连接到引脚11 (HS)和9 (标记为 NC)。 HB 电容器应连接到引脚11 (HS)和13 (HB)。

    确认原理图是否作为您所附的原理图进行连接、并通过 UCC27714数据表确认 UCC27714引脚排列。

    如果您确认 UCC27714已正确连接、但仍有问题、您可以在此主题上发布其他问题。

    此致

    Richard Herring