This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:采用 TLC59116-Q1的七段 LED 驱动器

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1, TLC59116-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842027/tlc59116-q1-seven-segment-led-driver-using-tlc59116-q1

器件型号:TLC59116-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6C598-Q1

TLC59116-Q1 是 在汽车解决方案中驱动两个7段显示驱动器的可靠解决方案? 由于控制器上的引脚数量有限、我无法使用 TLC6C598-Q1。 或者是否有任何解决方案可供仅2个引脚可驱动2 7段 LED 显示屏。 对于 TLC6C598-Q1,所需的最小输入引脚连接是多少?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waman、

    1)TLC59116-Q1 是 在汽车解决方案中驱动两个7段显示驱动器的可靠解决方案?

    答:TLC59116-Q1可以满足您的需求、但最大电压为7V、因此您应该在电池和器件之间添加 LDO 或降压。

    2)由于控制器上的引脚数量有限、因此无法使用 TLC6C598-Q1

    答:您是否意味着 MCU 只剩下3个 GPIO 引脚用于控制器件、其中2个是 I2C IO?

    3)是否有任何解决方案可供选择、其中只有2个引脚可以驱动2 7段 LED 显示屏。 对于 TLC6C598-Q1, 所需的最小输入引脚连接是多少?

    答:您能不能更详细地描述您的系统(比如器件的 MCU 引脚数、引脚类型的 UART)? 或者 SPI 或 GPIO?、LED 的参数)、那么我 可以帮助您找到合适的解决方案。对于 TLC6C598-Q1、如果您的应用中只有一个芯片。 我认为您至少应该将4个引脚(SER IN、SRCK、CLR、RCK)连接到 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我只是想驱动每段电流额定值为25mA 的2 7段 LED 显示屏? 我需要在现有板中实现这一点、因为板载空间较小、我正在寻找与控制器的最小接线接口(在这种情况下、首选 I2C)。 您对我的要求有什么建议吗? 此外、是否还有其他可用于此 TLC59116-Q1的来源? 两个具有8位的驱动器对我来说也是可以的?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为  TLC59116-Q1 适合您的需求、