请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296M 主题中讨论的其他器件: BQ25606
您好!
我有一些与 BQ24296M 相关的设计问题:
1)我们的锂聚合物电池没有热敏电阻。 如何禁用 TS 信号?
2) 2)对于 PSEL 和 ILIM、充电器是否使用两个电流限制中的较低者? 例如、如果 PSEL = 0 (适配器、3A)且 ILIM 设置为2A、则充电器的最大输出电流是否为2A?
最棒的
Matt