This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:热敏电阻和 ILIM 问题

Guru**** 2386840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797847/bq24296m-thermistor-and-ilim-questions

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

我有一些与 BQ24296M 相关的设计问题:

1)我们的锂聚合物电池没有热敏电阻。  如何禁用 TS 信号?

2) 2)对于 PSEL 和 ILIM、充电器是否使用两个电流限制中的较低者?  例如、如果 PSEL = 0 (适配器、3A)且 ILIM 设置为2A、则充电器的最大输出电流是否为2A?

最棒的

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    对于1、您可以在 REGN 上添加具有相同电阻值的电阻分压器、例如10k Ω/10k Ω、以说服 TS 引脚电池温度为25°C。

    关于第2条,是的。 ILIM 是一种钳位器、可防止输入电流超过电阻器选择的值、而不管 PSEL 或 IINDPM 寄存器设置如何。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢他们的帮助。  我已经完成了我的草稿原理图、请参阅随附的。  如果不使用 PG、STAT、I2C 和 INT 引脚、是否可以进行 NC 处理?

    请告诉我一切是否正常。

    最棒的

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    是的、您可以将这些引脚保持为 NC。 但是、如果没有 STAT、PG、INT、则不会向您通知发生故障等事件。 此外、如果没有 I2C 连接、则无法直接更改 充电电流(必须使用默认值)、并且在/CE 接地的情况下、您无法在安全计时器到期时复位 IC、例如。 只是想知道您为何选择此器件而不选择独立 BQ25606?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的、我知道我们失去了一些调试功能。 我已经为所有 NC 引脚添加了测试点、并为 I2C 添加了调试接头。 我们依靠 ILIM 电阻器值的切换来设置充电电流、因为这是一款无 MCU/主机控制的自举器件。

    BQ25606看起来也是一款出色的器件、它是我的可能选择之一。 也许对于下一个版本、我们可以进行切换。

    对于独立操作、您是否建议将 CE#信号 be 连接器连接到按钮?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    STAT、INT 和 PG 是漏极开路、因此如果您需要完整的功能、则必须向 SYS 添加上拉电阻器。

    是的。 我建议添加通过按钮或跳线将/CE 拉高的功能。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff、我将考虑这些更改。
    Matt