This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:遥感

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843098/tps74401-remote-sensing

器件型号:TPS74401

大家好、团队成员。

当从与 TPS744相连的 A 点进行感测时、它将振荡。
当从点 B 或点 C 感测时、它不会振荡
我想从 A 点进行远程感测、因为 IR 压降很大。

由于无法将 IC 放置在连接器和负载之间、因此我认为如果 LDO 响应缓慢、它不会振荡。

是否有支持遥感且响应速度慢的3A 和1A LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、  

    为了更好地帮助您、您是否能够与 LDO 共享完整的原理图?

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    正如 Jason 所说、如果我们知道 LDO 原理图和 π 型滤波器的制造器件型号、我们可以提供更好的帮助。
    我们还可以在 π 型滤波器之后使用负载电流值。  是否存在负载瞬态?
    如果是、您是否碰巧知道任何细节(上升时间、幅度、负载脉冲持续时间)?  

    稳定性是整个温度范围内的问题、还是仅在温度范围内发生?

    您能给我们提供振荡频率和振荡振幅吗?  振荡是正弦还是不同的形状?  如果您有示波器快照、效果会更好。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    已经过了2周、因此我假设您已经解决了您的问题。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬