This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:是否可以从12V 电源生成-12V 电压?

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259, LMZM33606, LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798719/tps84259-is-it-feasible-to-generate--12v-from-a-12v-supply

器件型号:TPS84259
主题中讨论的其他器件: LMZM33606LMZM33603

使用 TPS84259从12V 电源生成-12V 电压是否可行?

从数据表中显示的第一张图中可以看出、它具有多个器件、在这种情况下、输出电流限制为0.7-0.8A。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    您的应用是什么(VIN、VOUT、IOUT)? 正确的是、"安全工作电流"图提供了建议的器件最大输入电压和负载电流运行。 对于12V ->-12V 应用、最大负载电流约为0.75A。 如果您需要更大的负载电流、您可能需要使用 LMZM33603甚至 LMZM33606将降压模块配置为反相降压、这两个器 件都有各自的应用手册 SNVA800和 SNVA835。

    此致、

    Jimmy