This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ25713:启用 OTG 的 VBUS 条件

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843169/ccs-bq25713-vbus-condition-to-enable-otg

器件型号:BQ25713

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

让我询问一下启用 OTG 的 VBUS 条件。 在数据表的第24页中、它描述了启用 OTG 的"VVBUS 低于 VVBUS_UVLO"、但我认为它可能是 VINDPM 阈值、而不是 VVBUS_UVLO。 您能否使用 EVM 进行确认? 我实际上通过在工作台上使用 EVM 来确认它。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、CCS 是拼写错误。 此问题与 CCS...无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi、

    条件应该是 VBUS < VVBUS_UVLO。 VINDPM 仅在 VBUS 下降过低时才会发挥作用、试图调节输入电压。 但在 UVLO 条件下、OTG 可以启用。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    今天、我检查了 VBUS 电压的阈值以启用 OTG 模式、发现 VINDPM 设置似乎 是不相关的。 但实际上、我确认 OTG 通过大约3.2V 的 VBUS 启用 、明显高于 VVBUS_UVLOZ。 之后、我厌倦了逐步增加 VBUS、那么 OTG 不会在3.48V 电压下启用。  

    我猜启用 OTG 的 VBUS 阈值是 VVBUS_Conven、而不 是 VVBUS_UVLOZ。 那么、您能否在工作台上尝试一下、并在内部进行讨论?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 VBUS 需要低于 VVBUS_CONVENZ 才能启用 OTG。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi、

    我将在内部进行讨论、然后返回给您。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi、

    我已确认 VVBUS_CONVENZ 参数是 OTG 启用/禁用的阈值。

    需要更正数据表。

    此致、

    Joel H