This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:bq77915

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798816/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

HII 先生

我们打算使用 bq77915 IC 实现电池组中的电池平衡。

如 bq77915数据表中详细设计应用页面中所述。 对于18V 电池组、此配置使用的串联电池的标称电压为3.6V、IC 将如何提供过压保护和电池平衡功能。

请建议我们可以获得4.2V 的锂离子电池、或者该电池仅可提供3.7V 标称值

如果我们使用3.7V 标称电压和4.2充电电压电池、则 IC 将如何提供过压保护  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    我不确定我是否完全理解了这个问题。 数据表开头附近的器件比较表列出了与不同器件型号相关的参数(如 OV 阈值)。 例如、BQ7791500的 OV 阈值为4.2V。 对于此器件、我们建议为电池充电的电压值低于4.2V (设计示例中建议使用4.1V)、以防止过压故障。

    此致、
    Matt