请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 尊敬的 TI 专家:
我正在使用 bq76940设计产品、我有一些原理图问题。 请帮助我解决这个问题。
Q1:我注意到在 bq76940的应用中、一个二极管从 VC5连接到 VC5X。 我想知道、为什么可以消除该二极管、也可以直接短路?
Q2:有一段标题为"缩短测试时间"的段落表示 SYS_CTRL2寄存器中提供了一个特殊的调试和测试配置位、称为[DELAY_DIS]。 设置[DELAY_DIS]会绕过 OV/UV 保护故障计时器、并允许在应用此类故障条件后的200ms 内记录故障条件。 我对如何缩短测试时间感到困惑。您能更清楚地解释一下吗?
非常感谢。