This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:如何设置 FMOD? RC 网络

Guru**** 2540260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798759/lm25141-q1-how-to-set-fmod-and-rc-network

器件型号:LM25141-Q1

尊敬的:

客户有两个问题:

1、 设置 FMOD 时、我可以引用哪些规则?

   ±5%,这是指数字引脚的额定频率还是电压值

   调制速率必须小于振荡器频率。  是否有最小限制?

2  、EVM 用户指南。   图12. EVM 原理图2.2MHz。  下图所示的红色圆圈。

    RC 网络有什么影响?

  

谢谢。

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    我将向产品专家提出您的问题、他们将跟进您的问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    ±5%表示 频率的±5%。

    没有理论上的最小限制、但我建议频率高于1k。

    2.圈出的 RC 网络用于噪声过滤。 这是可选的、但可以提供更干净的电流感应信号。

    Sam