This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160 USB 使用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ25601D, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798894/bq24160-bq24160-usb-usage

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: BQ25601DBQ25890

您好!

我想在 应用中使用 BQ24160、在应用中、我想使用 USB 通过 BQ24160进行快速充电、也可以使用 USB 进行通信。 如何连接数据线? 使用 USB 集线器 IC、一个用于 BQ24160的端口、一个用于我的应用、或者我可以将两条线路(充电+数据)并联?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balint、

    D+/D-引脚旨在直接连接到 USB D+/D-线路。 加电后、BQ24160 D+D-引脚会变为高阻态、除非您强制进行检测、因此请勿干扰线路上的其他通信。 请记住、BQ24160仅根据 USB BC1.2规范执行初级检测、这意味着它只能将 SDP 的输入电流设置为100mA、或将所有其他端口/适配器的输入电流设置为1.5A。 后来、BQ25890和 BQ25601D 等单输入充电器具有更全面的输入功率检测算法。

    此致、
    Jeff