This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:4类最低功耗要求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798855/tps2378-class-4-minimum-power-requirement

器件型号:TPS2378

根据 TPS2378数据表的表1、4类最低功率要求为12.95W。 我们有一个应用在低功耗(~5W)和高功耗模式(~15W)之间进行"切换"。 因此、我们可能始终无法满足4类受电设备的最低功耗要求。 我们不太熟悉 PoE 标准-这对我们的电源电路有什么影响?

感谢你的帮助。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Frank、这是完全正确的。

    在设计 PD 侧方面、此信息的影响是您要为4类应用进行设计(根据需要调整所有组件的比例)。

    如果需要进一步的澄清或讨论、我可以让 PD 应用工程师参与其中。

    感谢您使用德州仪器的 PoE 产品进行设计、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas、我们将专门为4级设计。
    出于好奇、如果我们的设计不满足最低功耗要求、芯片是否会切断电路板其余部分的电源?
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    PSE 将在检测和分类阶段(根据您在"Class"引脚上放置的电阻器值)提供从 PD 侧请求的任何电源。

    如果您需要动态电源控制(能够改变正在请求的电流... AKA 电源...)、则需要一个强大的数据链路层(AKA DLL)、该层可能会通过外部 MCU 中断 PSE 的正常运行、并要求降低功耗。

    谢谢、