This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:使用 Fusion Digital Power Designer 时 UCD9248固件下载错误

Guru**** 2381120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798542/ucd9248-ucd9248-firmware-download-error-using-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD9248

请就此问题帮助我吗? 非常感谢。

我已经设计了一个离线模式的 UCD9248固件、此设计的一部分如下所示。 然后、我将设计保存到名为 Kintex-7.tifsp.e2e.ti.com/.../Kintex_2D00_7.zip 的文件中

我连接硬件并在在线模式下打开融合软件。 我选择下载先前保存的 Kintex-7.tifsp。

下载时软件显示下载错误。

我连接硬件并在在线模式下打开融合软件。 FUSION 软件读取 UCD9248会在其闪存中显示参数。 它显示了一些参数被正确写入闪存。  

但许多参数未写入、如下图所示。 这是因为当写入某些参数而不写入其他参数时、下载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们会有人来看看。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经确认、对于我的案例、上面经过解码的下载方法没有正确写入 UCD9248数据闪存中的任何内容。 内容由 File (文件)-> Import system file (导入系统文件)编写。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.保存的文件(.tifsp)是系统文件,而不是固件文件。

    2.不应使用“工具->下载固件...” 以下载固件。 器件上加载的固件正常、不应覆盖。 如果在极端情况下需要下载固件、请联系 TI 代表以获取正确的固件文件(格式为".x0")和相应的过程。

    3.要导入保存在.tifsp 中的配置,请使用“File -> Import System File...”