This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5115:如何选择电流感应电阻器

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798587/lm5115-how-to-select-current-sense-resistor

器件型号:LM5115

你(们)好

我们希望使用 LM5115设计12V 输入、3.3V/8A 和1.0V/8A 输出功率。  

参考规格设计、并联使用三个0.012欧姆电阻器。

是否有电流感应 电阻器的计算方法?            

谢谢。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您将需要调整此电阻器的大小、以便感测电阻器上的电压为45mV (典型值) 当您希望器件进入电流限制保护时。 换句话说、对于正常工作电流范围、感测电阻两端的电压应小于45mV (典型值)。 此电压范围可在 EC 表中找到- 37mV 至53mV。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、
    Katelyn