This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:USB100模式下的预充电电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798892/bq24079t-pre-charge-current-at-usb100-mode

器件型号:BQ24079T

大家好、

预充电电流由 Kprechg/Riset 设置、其中 Kprechg 为70 (min)/88 (typ)/106 (max)。

在 USB100模式下、该公式是否仍然相同? (EN2=0、EN1=0)

谢谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 BQ24079T 上、无论 ILIM 或 USB 模式如何、预充电电流始终设置为快速充电电流的10%。