This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8552:工作环境温度?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8552, TPS61177A, LP8556, TPS61187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798716/lp8552-operating-ambient-temperature

器件型号:LP8552
主题中讨论的其他器件: TPS61177ALP8556TPS61187

您好!

我们希望使用 LP8552、但无法确定其工作温度规格。 在数据表中、在第7.3节写入-30C 至+85C、在封装信息部分写入-40C 至+85C。 您能澄清确切的利润吗? 我们的产品需要-40C 的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serkan、
    建议的温度范围为-30C 至85C。谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    那么、您是否说在-40C 时可能会发生持续损坏?
    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serkan、
    它可能会导致某些参数不稳定或无法满足数据表上的规格。 但您可以参考 LP8556或 TPS61177A/TPS61187进行选择。
    此致
    肖恩