This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2704:输出电压跳升至30V

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797790/lm2704-output-voltage-jump-up-to-30-v

器件型号:LM2704

你好。

我是直流/直流设计的新手、因此 LM2704有一些问题。 设计要求:
输入电压---- 3,3 V
输出电压-- 12 V
输出电流-最大40mA
输出负载-- 2个继电器线圈,每线圈20 mA。
此设计的主要目的--产生电压,通过3、3 V 供电的 CPU 控制两个12 V 继电器线圈。 数据表中图6上的电路用作参考。
在检查实际的 PCB 后、我看到输出电压的一些奇怪行为。 两个继电器都打开--输出电压为12V。 一个继电器打开,另一个继电器关闭-- 16 V 打开输出。 两个继电器均关闭--电压跳至30V。可能是我的问题所在 LM2704数据表,而此 IC 仅用作 LED 的电流源? 在本例中、哪种采用 SOT-23封装的直流/直流 IC 适合我的要求?
附件中带有旧零件标识的电路。
此致、Volodymir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否在多个器件中发现了相同的行为? 确保它不是由焊料问题引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    这 实际上是由焊料问题引起的。