This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A CAN#39;t CHARGE

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843033/bq25703a-bq25703a-can-t-charge

器件型号:BQ25703A

尊敬的专家:

      BQ25703A 无法为4S 电池充电、L5 无电压、但 zhe VSYS 具有12.24V 电压。 我的原理 图有什么问题?

     

感谢您的帮助。

此致、

Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
       

       在 VSYS 上看到的12.24V 是默认的最小系统电压、当电池电量耗尽时小于12.24V 是正常情况。

       请确保您的 REG 03/02h 被写入正确的快速充电电流、并且 REG05/04h 被写入适用于您的4S 应用的正确最大充电电压。 正确配置这些参数后、当电池电压低于12.24V 时、充电电流应钳位在384mA。  

      您还需要再次检查 REG21/20H 状态位、以查看是否报告了任何故障或异常状态。  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shishuo

      现在 最小系统电压为15.6V、 充电电流设置为2A、但    实际上充电电流为19V 350mA、一分钟后 变为0mA。我应该更改什么设置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

      感谢您提供详细结果。

      您是否在4S 设置中进行配置? 我发现4S 应用的最大充电电压设置为16.8V。 蓄电池电压19V 对于4S 来说太高。 最小系统电压15.6V 仅在电池电压低于15.6V 时有效。

      如果将电池电压降低至16V、则充电电流应为2A。 由于看门狗计时器、充电终止。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      19V 是输入电压而不是充电电压、我是否应该设置其他寄存器?

    谢谢!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       我认为您的电池电压应低于最小系统电压12.3V。  因此、充电电流被钳位在384mA。 由于看门狗计时器触发、充电停止。 请按照以下步骤实现2A 充电:

       

       1、将电池电压增加至高于12.3V 但低于16.8V、则充电电流应能够调节至2A。

       2、配置 REG01X[6:5]=00以禁用看门狗计时器。 则充电不应自行终止。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    世雄,非常感谢!