This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:温度感测输出

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08D210W, UCD9248, UCD9220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838747/ptd08d210w-temperature-sense-output

器件型号:PTD08D210W
主题中讨论的其他器件: UCD9248UCD9220

您好!

我将  PTD08D210W (双稳压器/模块)与电源控制器 UCD9248搭配使用。 该模块的两个通道均由 UCD9248的2个电压轨控制。 但是、在对 TI Fusion Digital Power Designer 进行监控期间、我观察到两个电源轨的温度读数不同。 为什么会发生这种情况?

 PTD08D210W  具有一个通过多路复用器连接到电源控制器 UCD9248的温度感测输入的温度感测输出引脚。 如需相关信息、请参阅随附的原理图图像。 我们将感谢您就此问题提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问:

    您为什么需要多路复用来自 U39 (PTD08D210W)的 TSENSE 信号进入 UCD9248? 图22中显示了典型双路输出应用的示例原理图。 典型原理图显示了直接进入 UCD9220器件的 TEMP 引脚的 TSENSE 线路。 如果您断开 CD74HC4051PWT 多路复用器、而是将 TSENSE 从 U39直接连接到 UCD9248器件的 TEMP 引脚、TSENSE 和 TI Fusion Digital Power Designer GUI 之间的温度读数是否相似、我会这样做。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问:

    请查看此较旧的论坛帖子(链接)。 看起来与您遇到的问题非常相似。 请告诉我这是否有帮助?

    同时、我将与 UCD9248数字支持小组联系、并尽快与您联系。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复@Jimmy Hua。

    需要使用多路复用器对连接到 UCD9248所有4个电压轨的所有直流/直流转换器的温度感测输出进行多路复用。  绕过多路复用器将禁止其他直流/直流转换器模块的温度检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问:  

    感谢您解释该应用。 我将与 Alejandro 联系、了解 UCD9248支持小组的反馈状态、看看是否有任何关于此温度变化的进一步建议和见解。  

    我希望下周早些时候从他们那里获得最新消息、并让 Alejandro 继续提供支持。 很抱歉未及时回复、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问:

    不幸的是,我没有听到另一个团队的声音。 我将在下周尽早与 UCD9248的支持团队联系。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    UCD9248的原始设计团队和应用团队不再与我们的产品线合作。  

    我找不到任何熟悉此部件的人。  

    很抱歉。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问:

    自9月13日以来、我们没有收到您的回复、您是否解决了您的问题? 现在、我将之前 Alejandro 的回复标记为"TI 认为已解决"。

    如果您仍希望帮助调试、请随时再次回复。

    此致、
    Kris