This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:BQ24079

Guru**** 1123230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836167/bq24079-bq24079

器件型号:BQ24079

我们正在开发一款产品、目前我们的设计中采用了 BQ24079器件。 我们的一名工程师在其中两个部件发生故障。 他使用电源代替电池和 USB 来控制我们的器件。 在正常开发过程中、他没有遇到任何问题、但两次部件出现故障时、他在连接时启动计算机。 两个部件都在故障时吸了烟。 此故障是否可能是由使用电源代替电池引起的? 我担心,一旦董事会最终确定或在实地情况更糟,这将是一个问题。

谢谢。

小罗伯特·利文斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在实验室中使用了 SourceMeter 而不是电池进行了多项测试、我没有遇到任何问题。 电源电流是否受限? 吸烟设备意味着设备上的电流短或高于预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、他的供应有限。 这是我认为发生的事情、但我想确保。 我觉得电脑重启后可能会出现问题、导致芯片尝试对电源充电、导致短路。 更换部件很痛苦、因此我不想尝试重新制作。  

    这似乎是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源(代替电池)限制为什么?

    此外、充电器是否是电路板上唯一损坏的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流限制为300mA。

    是的、这是唯一损坏的部件。 装回后、将电路板放回工作状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抽吸器件时是否有孔? 如果是制造的、那么该孔的哪个部分是 IC 的?

    很可能发生了短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听到、所以我要关闭这个。 请发布回复以重新打开主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该部件被烟熏并被损坏、使其无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    您能否共享原理图、包括与 PC 的连接。 您能否检查以确保与 BAT 引脚的电源连接未反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我要关闭此主题。 请回复重新打开。