This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2737:为什么产品网页上的20A 输出电流限制列表?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798178/lm2737-why-the-20a-output-current-limit-liste-on-the-product-webpage

器件型号:LM2737

大家好、

   在 LM2737的产品网页( http://www.ti.com/product/LM2737/description#parametrics )  中,列出了一个 I_OUT (max)= 20A 的值。 为什么是这样? 我在数据表中找不到此信息、我不明白为什么首先要有电流限制:此控制器具有外部开关、因此负载电流不会流经器件、因此不应发生焦耳加热。

提前感谢您提供的任何提示、

谢谢、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    过去、单相部件被认为能够提供20A 电流。 因此、我们在产品网页中提供了这些列表。 这并不意味着该器件被限制在20A、正如您指出的那样。 只要使用正确的 FET 并遵循热管理实践、 话虽如此、栅极驱动强度也起了作用。 该器件具有3欧姆、因此与采用1.5欧姆栅极驱动器的器件相比、驱动大电流 FET 的效率显然不如驱动高电流 FET。 低栅极驱动器电阻意味着要打开 FET 的电流更大、这意味着更快的转换时间/意味着更低的开关损耗。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    感谢您的快速回复、这澄清了网页上的20 A 限制。

    我还有一个问题:您是否会将此控制器用于输出电流为120A 的转换器(假设 FET 尺寸良好且热管理良好)? 如果没有、您会推荐什么?

    我们应用的背景:我们需要实施可提供高达120A 电流的受控电流源来加热电极。 输入电压为24V 直流、只要我们能够提供120A 的电流、输出电压就无关紧要

    谢谢、我们会提前向您表示感谢。
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我认为控制器是实现120A 的方法。 但是、请查找多相控制器以实现有效设计。 四相控制器会更好。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Matthew,他非常乐于助人:)