This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:波特图中~20kHz 时的压降

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798658/tps562219a-a-drop-at-20khz-in-bode-plot

器件型号:TPS562219A

尊敬的专家:

我们测量 TPS562219A 闭环稳定性的波特图。

但是、20kHz 左右会下降、我可以向您学习如何改善这种下降?

原理图和波特图附在附件中。(注意:R315已更改为20欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    波特图的解释很简单。 它与分析仪内执行的数学运算有关。 如果相位裕度超过180度正数、则数据的符号会反转、并以负数显示。 因此、数据不是真实的。 您只需将其视为正数即可。