This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:似乎没有用于连接 NTC 的外部引脚、因此如何检测电池侧的温度

Guru**** 2544460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798647/bq25703a-seems-there-is-no-external-pin-to-connect-ntc-so-how-to-detect-temperature-at-the-battery-side

器件型号:BQ25703A

无法找到使用 BQ25703A 检测电池侧温度的指导。 这里是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    是的、BQ25703A 中没有用于 NTC 测量的 TS 引脚。 通常、客户将使用电量监测计来检测电池组温度。

    但引脚14 (CMPIN)可用于监控 NTC 温度。 BQ25703A 嵌入式 ADC、可读取 CMPIN 引脚电压值。

    您可以计算电压值以转换实际 NTC 温度。

    谢谢