This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:用于外部电源的 HB 引脚

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170437/lm5100a-hb-pin-usage-for-external-power-supply

器件型号:LM5100A
主题中讨论的其他器件:UCC25800

您好!  

HB 引脚是否可用作浮动高侧电源引脚? 也就是说、我是否可以从外部为 HB 引脚供电、以便不需要使用自举配置?

我需要100%占空比、因此我将使用变压器驱动器来实现外部高侧电源(即 UCC25800)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    要在 LM5100A 的高侧驱动器上实现100%占空比、您需要提到一个外部浮动偏置。 HB 偏置可由偏置电源供电、例如 UCC25800偏置电路。

    我建议加电序列允许 VDD 到 LM5100A 的电压上升、或与 UCC25800的 HB 偏置电压同时上升。 以便偏置加电序列遵循与自举偏置电源相同的顺序。

    此致、