This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SMBus 读取错误

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170072/bq40z50-r2-smbus-read-errors

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ24770

您好!  

BQ40z50是否有 SMBus 无响应的模式? 我们遇到了一个问题、在某些情况下、SMBus 通信似乎具有连续读取错误。 我们无法通过重新启动恢复、但当电池组被移除和更换时、似乎恢复了恢复。 此外、移除电池组后、我们还会看到大量的 SMBus 读取错误。 这是正常的吗?

我们有2节电池配置、并使用 BQ24770作为充电器。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您能否共享总线的逻辑分析仪捕获数据? 读取错误的原因是什么(通信线路保持低电平时间过长? 错误的数据包形成? 线路上的电容导致通信错误?等)

    如果您设置了 FLASH_BUSY_WAIT 位、监测计的时钟应延长、以便仍然完成数据包、如果主机无法执行此操作、则可能会导致错误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    很抱歉、我没有任何问题的记录。 我们将在现场随机观察该问题。 我们通常不会遇到通信问题、我认为通信协议(具有时钟扩展)都是正确的。

    看起来监测计会进入 SMBus 存在读取问题的状态。 关断状态是否会阻止 SMBus 通信? 还是监测计阻止通信的另一种状态?

    感谢你的帮助、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    如果监测计处于关断状态、则一切都关闭、它将不会响应任何通信。 在这种情况下、您必须在高于 Vstartup 的 PACK 引脚上施加电压才能唤醒监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    Vstartup 通常是什么?

    在我们的设计中、我们从电量监测计读取数据、然后将充电/电流电平发送到充电器。 如果电池电量耗尽且电量监测计处于关断状态、则电池似乎由于通信不足而无法充电。 如何使 PACK 引脚高于 VSTARTUP?  我是否应该仅向电池充电发送一个恒定值以向电池组充电?  

    再次感谢您的帮助、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    数据表中定义了 Vstartup、其标称值为2.25V。 是的、如果监测计基于低电池电压进入关断状态、它将不会进行通信、直到对 PACK 引脚施加充电器电压、然后它将再次激活。 如果您在向电池施加电压之前需要与电量监测计进行通信、电量监测计可能永远不会像您所看到的那样唤醒。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Wyatt、

    我在写消息后找到了 VStartup。 我一直专注于《参考手册》、但没有查看数据表。

    我当然赞赏这一见解。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    另一个相关问题。 永久性故障是否会导致 SMBus 停止通信?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    否、监测计应在永久故障后仍允许通信。

    此致、

    Wyatt Keller