This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:Fusion Digital Power Designer 问题。

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798537/ucd9248-fusion-digital-power-designer-questions

器件型号:UCD9248

请解释以下问题吗?  非常感谢。

1) 1)      将 RAM 存储到闪存的含义是什么? 这是否意味着将 UCD9248的 RAM 内容存储到闪存中?

2) 2)      Vout Max 的含义是什么? 我已设置过警告、过故障。 最大输出电压是否使电源系统无法产生高于最大输出电压的输出电压?

3)      “编写整个设计”->“硬件”的含义是什么。 这是否意味着将设计下载到 UCD9248的 RAM 而不是闪存? 新设计是否会在下载后立即运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    1.是的。  

    2.是的。

    3.  是的。 这意味着将设计下载到 UCD9248的 RAM 中。 新值将立即生效。  

    谢谢