This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:创建黄金映像文件

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837100/bq34z950-creating-golden-image-file

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件: BQMTESTER

您好!

我使用3节锂离子电池18650和 BQ34Z950。

我已成功完成学习周期(更新状态06)。  

我创建了 Golden GG 文件。  我尝试对默认的.senc 文件进行编程、并从 Golden GG 文件导入数据闪存。 然后通过 SMB Pro 菜单/保存此文件、如 Golden.senc
对该.senc 文件进行编程后 、电池无法正常工作。  
我尝试查找有关如何为此 IC 创建 ROM 或 DFI 文件的信息、但 bqTester 和 BQMTester 都不支持此 IC。  

提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    您可以从 SMB pro 插件、闪存菜单、读取到文件选项导出 senc 文件。 请向我们解释您发现了什么问题? 您必须在导入 senc 后通过发送 IT enable 命令来启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 golden.senc 文件进行编程后、我发送了 RESET 命令、然后发送了 ENABLE 命令。

    CHG 和 DSG 位被置位。 无 PF。 看起来不错。

    但是、当我插入充电器时、电流为零。 但电压在上升。  当我连接负载时、bq34z950在我连接充电器之前失去连接。

    电池组电压、每个电池的电压、温度等显示正确、但电流无论如何都为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    请确保您没有意外的接地连接导致监测计在负载期间欠压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记写入、我尝试对默认 senc 文件进行编程、配置基本设置(如电池节数)、之后充电/放电和电流指示工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bq 与我的 Golden.senc 文件。  充电器现在已连接、电压升高、电流为零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    请检查您的校准部分。 查看是否已将 cc 增益和其他任何值调零。 如果有、您将需要再次执行校准、然后导入这些值或手动将其写入监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    真相是在附近的某个地方!  

    当我尝试读取 cc 增益和 cc delta 时、会发生错误(屏幕截图2)。  IIN 将 golden.senc 作为 CC 增益的 GG 文件的基础= 10.674

    CC Delta = 10.674、但 TRM 定义了 CC 增益值0、1 - 4和 CC Delta 值29826 - 1193046的范围。

    我尝试执行 CC 偏移校准和软件板偏移校准。  

    这没用。

    感谢您的帮助!

    此致、Nikita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    请重新编程电量监测计的固件、然后重试。 这可能会使校准正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我试图做到你所写的那样。
    1.进入 ROM 模式(写入 SMB 字00 0F00)

    2.Programm Golden.senc 文件。

    3.已发送 SMB 命令08

    4.Rerun bq EVSW

    5.校准软件板偏移 量(正常)

    6.尝试校准 CC 偏移(错误-屏幕截图1和2)

    7.尽管上一点出现故障、仍重新插入了电池并发送了复位命令(0041)

    8等待5分钟/

    9.已发送使能(0021)

    10尝试充电- 电压升高、电流为零

    数据闪存屏幕中的 CC 增益和 CC Delta 仍然为零。

    此致、

    尼基塔!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    我认为您无法与监测计通信。 请检查您是否能够读取和扫描 DataRAM 寄存器。 否则、监测计仍处于 ROM 模式。 如果您能够进行通信、请向我发送寄存器屏幕截图和导出的 gg 文件。 您的 srec 或 send 文件也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉耽误你的时间!

    今天、我尝试了 CC 偏移校准。 一切都很好、 但 CC 增益和 Δ 值没有变化

     e2e.ti.com/.../gg_2600_senc.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    导出的 gg 的 cc 增益和增量为零。 请重新刷新您的固件。

    [数据(校准)]
    CC 增益= 0
    CC Delta = 0
    基准电压= 1225.00
    AFE Pack 增益= 672.91
    CC 偏移=-0.279
    电路板偏移=-42.4
    INT 温度偏移= 0.0
    EXT1温度偏移= 0.0
    ext2温度偏移= 0.0
    [CONFIG (Calibration)]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt!

    我在上面写过、在数据闪存窗口中、这些值为零、并且在尝试读取它们(读取全部)时发生错误。 因此、预计在 gg 文件中它们也是零。
    重新刷新是什么意思?

    您能描述确切的操作顺序吗?

    我记得、我曾尝试:
    1.刷写出厂版本(BR_BQ34Z950_v0_02.senc)并在数据闪存窗口中进行基本设置;电量监测计工作正常
    2.我已多次刷新版本(golden.senc)。没有更改。 电量监测计也无法正常工作

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    重新刷新是指将固件重新编程到监测计上。 如果您的黄金映像无法正常工作、则意味着文件可能已损坏或其中的配置可能导致意外关机。 在任何一种情况下、重复学习周期都可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt!
    谢谢!

    我将尝试重复创建黄金映像。

    操作顺序是

    1) 1) Programm 默认 senc 文件。

    2)确保 Chem ID 正确

    3)设置数据闪存配置(设计容量、充电终止锥形电流……)

    4)学习周期(放电- 5小时放松-充电- 2小时放松.... 直到更新状态为06)

    5)导出 GG 文件(数据闪存窗口-读取全部-文件-导出)/将 GG 文件更新状态更改为02、周期计数更改为0。

    6)使用默认 senc 文件重新编程包

    7) 7)导入 GG 文件(在第5点创建)

    8)发送 RESET 命令(注意:该软件包运行良好后; 当我尝试创建 senc 文件并将该文件重新刷写到芯片中时、问题开始)

    9)创建黄金编码(SMB pro 窗口- smb wod 命令00 0f00 -闪存-读取到文件)

    10)生产另一个包装(写入黄金编码文件-校准-保护测试-连接电池-它启用+复位命令(或复位+使能)=该`s 全部)

    我是对的吗?

    点1 - 9是否与相连的电池相连?

    此致、  

    尼基塔!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    在步骤4中、您应从完全 DSG 电池开始使用 rel-ds-rel-chg-rel-dis-rel.

    然后导出 srec/senc (包含所有学习数据和 chem 信息的 FW 映像)。 您的 gg 没有 chem 信息。 gg 导出只是备份选项、以防您知道您的化学 ID。

    完成第5步后、您将获得用于生产的黄金包装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Batt!

    它似乎有所帮助。

    一个电池组即可满足所有需求。

    我正在尝试使用方案指导的新电路板制作第二个电路板(屏幕截图)。

    是否需要进行所有校准? 具体而言、PACK 电流校准会影响我- 2A 对于我的系统而言过大(2A 是电流保护故障值)。

    此外、正如 我先前所写 的那样(第6点)、我在校准 CC 偏移校准中再次遇到问题
    我应该如何解决这个问题?
    为了像第4点(上面屏幕截图中的图)一样执行测试、我需要将 CHG 和 DSG FET 打开。 我是否需要使用 RESET 和 ENABLE 命令执行此操作?
    感谢你的帮助!

    此致、

    Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    您可以使用1A DSG 校准监测计。 您可以使用 IT enable 命令禁用 FET。 此外、您还可以在 init 上使用自动 cc offset、以确保 cc offset 校准正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢、Batt!

    现在一切都运行良好-以及1和2集。

    但有1个警告-我在连接电池之前进行了校准和测试-电流为零、在连接电池之后、其余电流为~ 11mA、我必须再次校准 cc 偏移
    这是正常的吗?

    此致、

    Nikita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    如果您再次校准了偏移量、它应该起作用。