This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:触摸 FB 引脚的分压电阻时无输出

Guru**** 2524480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798535/lmr14030-q1-no-output-when-touch-the-divider-resistors-of-the-fb-pin

器件型号:LMR14030-Q1

尊敬的团队:

当客户用手触摸 FB 引脚的分压电阻器时、将不会有输出。 请帮我说明原因并解决此问题吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、
    FB 引脚为高电阻、当您触摸分压器电阻时、您必须触摸连接到 FB 引脚的走线。 您不能按请求接触分压电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    一种可能的解决方案是、如果客户有此类测试要求、则使用低电阻 FB 分压器、例如、底部电阻可以是100 Ω- 1k Ω、然后计算目标输出电压的高侧电阻器。 输出上的偏置电流略高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我的客户在 FB 引脚上添加了一个电容器、可减少故障次数(无输出)。 此解决方案是否可行? 如果是、您建议的电容器值是多少? 该解决方案是否有任何缺点? 如果没有,请告诉我原因吗?

    谢谢、此致、
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    在 FB 引脚上添加电容器对控制环路稳定性有很大影响、有时、如果使用具有高 ESR 的电解电容器、我们需要在 FB 引脚上添加电容器到 GND。 请通过 andy.chen@ti.com 向我发送应用电路以进行双重检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的解释。 当我从我的客户那里获得该电路时、我会将其发送给您。

    谢谢、此致、
    雪利