This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:电流限制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798488/tps61200-current-limit

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

是否有任何方法可以增加 TPS61200的电流限制? 由于超级电容器可以提供低于1伏的更多电流、因此如果电流限制超过1.3A (例如2-3 A)、这将非常有用

注意:超级电容器应用在不久的将来会增加、并且将需要  具有大电流的低输入电压升压转换器。  

如果德州仪器设计新芯片、它将对电源社区非常有帮助。  

感谢您的支持。

Akif Yigit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akif Yigit:
    感谢您的建议。
    是的、低输入电压升压转换器现在很受欢迎。 我们有一些产品可能适合您的应用。
    您可以了解一下 TPS61022吗? TPS61022是具有0.5V 超低输入电压的8A 升压转换器。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 很好。