This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:设置监测计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, GPCCEDV, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167581/bq27320-settings-gauge

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我真的想了解 IC 检测到的电池容量。

步骤1)从电池数据表中配置初始电池容量。 此值写入数据存储器-电量监测-设计容量 mAh。 在本例中为3350mAh。

步骤2)在"Registers"选项卡->第三列->完整充电容量仍然是默认值1944mAh

IC 如何计算满电量? 我是否必须在芯片加电后执行一些充电/放电例程、以便它学习? 剩余容量寄存器 是否也升级 

我是否能够将这些设置导出到设备中的其他芯片、或者是否必须在开始时对我的所有设备重复"学习"过程?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    步骤1)正确、数据表中规定的电池容量是标称容量和设计容量。 不应更改此参数。 它是 电池数据表中的复制/粘贴标称容量。

    Step2)对于满电量、它需要一些电荷放电来确定电池的真正 FCC、因此有点复杂。

    首先、您希望保持 FCC 与设计容量相同、但在 充电和放电期间收集数据(我们称之为 IVT 数据)后、该值将发生变化。

    [报价 userid="522398" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167581/bq27320-settings-gauge "]我是否能够将这些设置导出到我的设备中的其他芯片中、或者是否必须在开始时对我的所有设备重复"学习"过程?

    这是正确的、您只需完成一次学习过程。 然后、您将导出我们称为黄金映像的内容、该映像将包含配置文件。

    此致、

    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是很好的答案、谢谢您 Jose。

    我对"学习过程"仍有疑问。

    此过程是否由 IC 自动完成? 例如、我在连接电量监测计的情况下、像往常一样对电池进行几次充电和放电、它应该学习它吗?  

    我是否必须进入某种"学习模式"并首先对其进行配置、以便电量监测计知道它必须"开始学习"?

    此过程是否还会更新其他参数、例如剩余电量、充满电前的分钟数等?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cant、

    bq27320是一款 CEDV 监测计、对于这些类型的监测计、在本例中无需为学习 FCC 配置太多。 完成学习过程(我将指导您)后、监测计将报告剩余电量、充电状态、FCC 等 监测计会自动执行此操作。

    大规模生产之前需要配置的主要参数为:
    -设计容量(用户从电池数据表获取标称容量)
    -终止电压(用户从电池数据表获取)
    - EDV0、EDV1、EDV2。 这些参数称为放电结束阈值。 监测计参考这些参数、以便在接近终止电压时获得最佳精度。 TRM 在第1.1.4节中对此进行了讨论。
       *该监测计提供两种可配置的 EDV 阈值选项:
         EDV 补偿。 建议这样做、因为监测计将根据温度补偿放电结束。 为此、您将使用我们的          GPCCEDV 工具、我稍后将对此进行讨论。
         2 - EDV 固定。 这种方法适用于不关心温度的情况。 用户负责手动计算 EDV 阈值。 这就是为什么        建议使用补偿方法。
    - FCC、出于学习目的、用户可以使用设计容量。 然后在学习过程完成后更新此参数。 我们的 GPC 工具应该输出该值、但如果不输出该值。 请向我发送收集的 IVT 数据、我将提供真正的 FCC 值。
    -您还需要配置电压(0%-100%) DOD 表。 如果 GPC 报告未提供此信息、您可以在另一个工具中使用收集的 IVT 数据、该工具将为您提供最接近的化学成分、那么我可以为您提供此 DOD 表。

    为 GPC 工具收集 IVT 数据时、只需配置:
    -设计容量
    -终止电压
    - EDV0 ->将其设置为等于终止电压
    -其余的保留为默认值。

    请按照以下链接进行 IVT 数据收集。
    https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf?ts=1667489308199&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCEDV

    要配置 DOD 表、您将从 GPCCEDV 工具的报告中打开 OCV11文件、并在数据存储器参数中复制此表。 请参阅下面的内容


    如果您有任何问题、请联系我们。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose、您好、我 使用 从外部工具获得的值完成了 DOD 表。 我将这些值记录到 CEDV 配置文件1中。 电量监测计是否配置为检查该配置文件? 我应该具体配置哪些 CEDV 配置文件?

    写入这些值后、我必须执行几个放电例程(从完全充电到完全放电)、以便更新寄存器、不是吗?

    现在、即使我的电池为3350mAh、我的"完全充电容量"寄存器的值也是1944mAh。 希望在一些放电例程之后、这些例程本身会更新...

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cant、

    您使用了哪种外部工具来确定 DOD 表? 这一点非常重要、因为监测计使用该值来了解电池的确切电压。 你能告诉我你做了什么吗?

    [报价 userid="522398" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167581/bq27320-settings-gauge/4400119 #4400119"]电量监测计是否已配置为检查该配置文件? 我是否应该具体配置 CEDV 配置文件的外观?[/QUERP]

    监测计根据用户在数据存储器参数中输入的配置进行响应。  

    如果您的 FCC 远小于设计容量、则很可能:
    1 -电池电阻可能过高
    负载非常高(1.5 C 及以上)
    3- DOD 表错误,电量监测计不知道电池是如何放电的。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了一些通过电池实验得到的近似值。 我想做一个不准确的粗略响应、因为我只是测试电量监测计。 对于我的开发的这个阶段、在不同的温度条件下生成放电曲线是有点过大的。

    FCC 现在处于正确范围内。

    现在电量监测计按我的需要运行、如何导出设置? 如何将设置添加到微控制器的固件中? 我是否可以为此电量监测计添加可用的头文件?

    感谢 Jose 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在"设计容量"中犯了错误、是否有办法重置此值? 在我重置该值并执行另一次完全放电测试后、它是否会更新?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cant、

    配置监测计后、您可以导出黄金映像并将黄金映像文件上传到 微控制器。  

    请参阅此应用手册、其中讨论了如何使用 MCU 与监测计进行通信。 请记住、在阅读文档时使用的是 ROM 监测计、ROM 和闪存监测计之间的黄金映像文件格式存在差异。

    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts=1668094536352&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27320

    至于设计容量参数、如果您使用 bqStudio GUI、只需导航到数据存储器选项卡、然后在电量监测下更改设计容量值。 请确保监测计处于非密封模式。

    如果使用 MCU、则需要参考 TRM 中的第3节数据闪存接口。

    此外、设计容量不变。 输入该值后、监测计将使用该值、不会更新设计容量。 该值用作监测计的参考、以更新 FCC、RM、SOC 等

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../descarga_5F00_load_5F00_simm.log

    您好 Jose、这是我昨天进行的放电测试的日志。 我注意到文件有两个问题:

    1) 1)文件顶部的设计容量不是我在数据存储器中使用的设计容量(2695mAh)

    2) 2)日志值似乎正常、但我在 SOC 中检测到1445和1446、3991和3992、4144和4145、4297和4298、4449和4450之间的一些重大跳转、 4602和4603、4821和4822。 它从%值突然变为较低的%值、例如从16%变为0%、或从58%变为46%。

    我如何使电量监测计不在 SOC 中提供这些巨大的跃迁?

    我根据另一个标准(可能与 SOC 不相符)筛选了 DOD 值。 您能否根据我提供的日志文件为我提供电池的实际 DOD 值? 我不关心整个温度范围的精确响应、而是环境温度的接近精确的响应。

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑到前40个值被误认为电压开始低于第40行的电压。 4.1V 是我的100%阈值、3.3V 是我的0%阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cant、

    1-很可能即使您输入了新的设计容量、它也不会写入监测计的数据存储器中。 这可能是由于未先解封压力表。 要再次检查您是否具有正确的设计容量值、请回读该值。

    此外、请查看下面的内容



    2 - DOD 表与 EDV2、EDV1和 EDV0一起在这里发挥着重要作用。  在您的日志文件中、我看到 EDV 达到时剩余容量不平稳。

    请附加您的配置 gg 文件以进一步研究此方案。  

    [引用 userid="522398" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167581/bq27320-settings-gauge/4403555 #4403555"]如何使监测计不在 SOC 中出现大跳?

    我无法肯定地说、但很可能是 DOD 表以及 EDV2、1、0。 我必须检查您的配置。

    [引用 userid="522398" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167581/bq27320-settings-gauge/4403555 #4403555">我根据其他标准(可能是 SOC 混乱)统计了我的 DOD 值。 您能否根据我提供的日志文件为我提供电池的实际 DOD 值? 我不关心整个温度范围的精确响应、而是环境温度中接近精确的响应。

    如果温度不是问题、我建议您使用固定方法配置 EDV 阈值。  

    如果我知道您正在使用的化学 ID、我可以提供 DOD 表、并且可以将其与数据库中的 ID 匹配。 为此、用户通常会收集电流、电压、温度- IVT 数据、并使用我们的 GPCCHEM 工具。 此工具将为您提供与您的电池最接近的化学 ID。 有了这些信息、我可以为您提供 DOD 表。  

    请参阅下面的 GPCCHEM 工具链接。 这方面也有一个简单的指南。
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts=1668184512812&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM



    此致、
    何塞·库瑟