This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:精度与温度间的关系

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798079/tlc5926-accuracy-vs-temperature

器件型号:TLC5926

用于 TLC5926IPWPR 芯片。 我没有看到任何具体的指标来衡量稳压输出电流精度如何受到环境温度或结温的影响。 对于通道间和芯片间精度、其余参数建议的最大值是否与+/- 6%相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已指派适当的工程师来了解这一点。
    由於公众假期,当局可能会延迟作出回应。
    感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们不能保证整个温度范围的精度为6%、它应该比这个值差一点。

    此致、

    肖恩。