This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:UVLO 电阻配置

Guru**** 2529360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169918/tps54561-uvlo-resistance-configuration

器件型号:TPS54561

您好 TI

图8-1所示。 5V 输出 TPS54561 TPS54561数据表的设计示例修订版 G、  

启动输入电压(VIN 上升)= 6.5V

停止输入电压(VIN 下降)= 5V

然后、通过等式45和46、我们得到 Ruvlo1=441k 和 Ruvlo2=90.9k。 因此 r1=442k 和 r2=90.9k。

但是、我们还将得到 EN/UVLO 引脚电压为60*90.9/(442+90.9)=10.23V、此10.23V 高于 EN/UVLO 引脚内部5.8V 齐纳二极管电压。 我认为这不是良好的工作条件。

如果输入电压为34V,我们将得到 EN/UVLO 引脚电压为34*90.9/(442+90.9)=5.799,低于5.8V 齐纳二极管电压。

图8-1. 5V 输出 TPS54561设计示例旨在 支持7.0V 至60V 的输入电压、但35V 至60V 不是良好 的工作条件。

我们如何解决这一矛盾?

谢谢、

金森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、  

    查找 EN/UVLO 引脚电压的方法不正确、因为实际拓扑不采用分压器拓扑。 相反、拓扑如下图所示。 我们可以将齐纳二极管简化为 V2、恒定电压为5.8V。 齐纳二极管旨在保持恒定反向偏置、灌电流至电压隔离层将会击穿的特定点。 根据 TPS54561数据表、支持 EN/UVLO 引脚的齐纳二极管可灌入150uA 的最大电流。  

    因此、通过公式系统、在60V 的最大 VIN 下、流经齐纳二极管(ID)的电流仅约为52.1uA、因此低于齐纳最大电流击穿阈值。 EN/UVLO 引脚(VR)上的电压将大约为6.32V。

    方程式系统:

    441K*(Ir)+90.9K*(Ir+ID)=V1

    10K*(ID)+90.9K*(Ir+ID)=5.8

    如果 V1=VIN=60V、ID=-52.1uA、Ir=121.7uA、

    齐纳二极管的输入电压必须大于109V、才能达到150uA 灌电流限制、这已经超出了我们的最大输入电压。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、亨利

    你好。

    我想 、EN/UVLO 引脚上有一个内部串联10k 电阻器、对吧?

    而且 ,EN/UVLO 引脚通常会有一个串联电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    谢谢、很高兴为您提供帮助。

    有关内部10k 电阻器和二极管钳位、请参阅下面的图7.2。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、亨利

    明白了。 对于 最大 VIN=60V、R1=442k 和 R2=90.9k 是足够安全的。

    这对我有很大帮助。 谢谢。