This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3281:输出电容大于9uF 时的影响

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798113/lm3281-effects-with-output-capacitance-larger-than-9uf

器件型号:LM3281

在 LM3281 μF 表的第15页上、它 μF 总有效输出电容必须为3.4 μ F 至9 μ F。

问题:

  1. 此器件是否可用于大于9uF 的负载?
  2. 输出电容大于9uF 有哪些问题? 哪些绩效领域受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年6月5日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    正如您在数据表中注意到的、此器件经过设计和验证、可实现3.4uF 至9uF 之间的有效输出电容。 有效电容意味着要考虑所有降额因素、例如陶瓷电容器、直流偏置、交流偏置、老化、温度等 陶瓷电容器的额定降额超过50%、因此可以使用~22uF 的标称陶瓷 X7R 型电容器。
    有效电容大于9uF 的问题是启动问题(由于电流限制、转换器可能无法及时达到目标电压)以及可能的环路不稳定。

    此致、
    辽卡特